This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:LPF 抗混叠截止频率的选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942881/ads8598h-selection-of-anti-aliasing-cut-off-frequency-of-lpf

器件型号:ADS8598H

尊敬的各位成员:

我使用 ADS8598H 进行设计、具有以下信号属性、并将以大约200倍或更多的最大信号频率的高采样率进行采样。 我的信号频率最大为200Hz、忽略环境和电路组件的噪声。 滤波器和截止频率的目标-尽可能消除噪声频率、确保电路/滤波器不会随频率变化相位和延迟参数、变化是可以接受的、但必须保持恒定、直至信号达到两倍、即400至500Hz。 相位变化和恒定延迟的固定值是可以的、它不会影响分析。

我正在尝试使用 FilterPro 并尝试找到这些值。

是否有任何 Thum 规则或指南可用于选择截止频率和拓扑类型以解决上述问题?

此致

Mahabir Prasad 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dr.Mahabir、您好!

    ADS8598H 在每个通道上都有一个内部三阶 LPF、并且+/-10V 输入范围的截止频率为24kHz (+/-5V 范围为16kHz)、因此任何截止频率高于24kHz 的外部滤波器都不能用于滤除噪声。

    在您的情况下、您正在尝试设计具有较低截止频率的外部滤波器、因此在您的系统中滤除更多噪声会很有帮助。 如果需要使用无源 LPF 滤波器、则必须考虑使用高阻值电阻器或电容器来实现较低的截止频率、则 应考虑具有1Mohm 输入阻抗的高阻值电阻器导致的额外增益误差、 此外、大值电阻器的漂移可能是一个问题。

    您可能会考虑有源低通滤波器、存在用于构建有源滤波器的各种电路拓扑、用于构建滤波器的拓扑将对其实际相位响应产生影响。 下表比较了各种低通滤波器拓扑的相移范围:

    我不是滤波器设计专家、以下应用手册和用户指南可能是您的良好开端和参考:

    有源低通滤波器设计

    FilterProTm用户指南

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 我正在使用有源 RC 滤波器。 我已经使用相同的设计参数对所有拓扑进行了比较、下面也是 TI 应用手册中的一个确认。

    1.我发现三个最佳选择-贝塞尔、线性相位和巴特沃斯是最佳选择、切比雪夫没有按照 Filter Pro 仿真工具给出很好的结果。

    2.通带平坦度-巴特沃斯、通带最小相位变化-贝塞尔。 线性相位是两者的中间、它给出中间结果。 以下是按顺序排列的结果、Buttherworth、LP 和 Bessel 对于多种频率、滤波器截止频率为10kHz、大约为8。 结果、重用贝塞尔或 LP。 贝塞尔的性能略优于 LP。 在研究论文和产品手册中的类似研究中、LP 被重新指令。 作为筛选器新手、我将根据他们的智慧去做、直到有人让更多 InSite 来选择贝塞尔。 巴特沃斯型排除了相位和延迟。

    线性相位和最小相位滤波器相同或不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dr.Mahabir、您好!

    我发现您在帖子末尾提出了一个问题。 我对答复迟了表示歉意。

    线性相位 是 滤波器的属性、  其中滤波器的相位响应是   频率的线性函数。 顾名思义、具有最小相位的滤波器可在提供所需幅值响应的同时、最大限度地减小在每个频率下产生的相移。

    我不是这些方面的专家、只需让您了解我的理解即可。

    此致、

    戴尔