This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551-Q1:温度范围

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949433/dac7551-q1-temperature-range

器件型号:DAC7551-Q1

DAC 专家、

我有兴趣在汽车应用中使用 DAC7551-Q1。  封装尺寸和菊花链对我的应用很有吸引力、但温度范围不是。  从外人的角度来看,这似乎是一个很好的机会,这是和6551一样的死亡,有不同的债券。  6551的额定工作温度为125C、但7551的额定工作温度仅为105C、但同时7551的最高建议结温为150C。  该器件的温度范围有何影响?  这是封装造成的限制吗?

谢谢、

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    我怀疑建议表中显示的最大150°C 是监督。  但必须注意的是、它在技术上是有效的。  最大值仍受绝对最大值的限制、该值与最大推荐值相同。  话虽如此、所有规格仅保证达到105°C 的最高额定温度  我的理解是、指定温度限制在105°C、因为规格在125°C 时超出限制

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。  我想105的限制是由于超过了规格。  您能说这是与6551相同的裸片吗?

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中还提到了 Z 后缀、它可以改善分层、但数据表中没有进一步说明。  您能更详细地描述这个分层问题吗?

    谢谢、
    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    我的理解是,这些不是完全相同的裸片,而是非常相似的。

    我需要联系我们的质量团队、以确认 Z 变体的差异。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    对此我有一些澄清。  在最初的汽车认证中、该器件没有粗糙的引线框。  我们随后完成了第二个质量测试、其中包含一个粗糙的引线框、这是 z 版本。  2015年3月、这一引线框更改在两个版本上都实施、因此它们现在具有相同的分层改进。  您可以订购库存中的任何可订购产品(非 z、我认为)。  我们最终将从 PDS 中删除此条目。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的解释:)