This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:AVDD 和 DVDD 的上电序列

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944132/ads7038-q1-power-up-sequence-for-avdd-and-dvdd

器件型号:ADS7038-Q1

大家好、

我对 ADS7038-Q1有三个问题、请您提供帮助解释一下、谢谢!

1. AVDD 和 DVDD 是否有任何特定的上电序列要求?

2.如果 AVDD 或 DVDD 的电源关闭、器件是否会损坏?

散热焊盘的尺寸是多少? 它不在数据表中。

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、不需要电源序列、只要两个电源在运行前都稳定下来、器件就可以正常运行

    2.设备不会损坏,但在此情况下应操作设备。 此外、请确保遵守电流限制、如果违反此限制、器件可能会损坏。

    3.感谢您指出这一点,我将提出这一点。 器件 ADS7038数据表的目录版本中提供了封装信息  

    此致

    Cynthia