Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ISOW7841, LM27762
你(们)好 我正在设计一个使用多个模块读取大量(~600)热电偶的系统。 使用 ADS124S08的每个模块读取5个热电偶和1个热敏电阻(用于 CJC)。 每个热电偶都接地、并且所有5个热电偶在绝缘等温接线块上从热电偶导线过渡到铜导线、因此所有10个热电偶连接都处于相同的温度、并且该温度由一个热敏电阻读取。 原始电压被发送到一个更大的系统的上游、此系统校准数据并将其转换为温度。
我设计了一个使用 ISOW7841隔离器提供的隔离式电源和 LM27762稳压器/电荷泵的系统、以防止在最坏的情况下、从炉中的277V 电源到其中一个热电偶发生短路、从而损坏多个模块。 LM 27762电荷泵/稳压器用于导出双极电源,以便接地的热电偶电压位于电源的中间。
我对设计有一些问题、尤其是接地问题。 我将随附一个 ADC 部分的简化版原理图、其中显示了其中一个热电偶电路。
1) 1)我是否应该将+-2.5V 电源的中点和数字接地牢固地接地? 或者、我应该在信号和接地之间使用高阻抗交流/直流接地、同时牢记接地与我的热电偶牢固连接。
2) 2)我想、在信号通过保险丝和2770欧姆电阻器后、我应该在信号上放置钳位二极管、以钳制到电源轨的任何短路电流、从而保护 ADC 输入。
3) 3)如果信号仍然接地、使用隔离式电源系统是否有任何意义? 我想这会降低接地回路的可能性、但我不知道这是否正确。
欢迎对设计进行任何其他观察!