主题中讨论的其他器件: ADC12DL3200、 WAVEVISION5、 ADC08D500
您好!
我们希望将 ADC1和 ADC2从输入 I 或 Q 交错在 DES 中、以2GS/s 的速度运行 ADC08D1020
我们使用扩展模式来访问9个配置寄存器。 我们打算使用自己的算法进行交错校准。
我们注意到:
- 选择输入 Q 后、改变 Q 偏移不仅会改变 ADC2偏移、还会改变 ADC1偏移。 请确认正确吗? (我们本来只希望 ADC2发生变化)
- 根据数据表表表4、改变 采样时钟相位调整也会改变 ADC1和 ADC2相位。 请确认正确吗? (使用下面的方框图、可以认为可以更改 ADC1和 ADC2之间的相对相位)
根据上面的两点、我们似乎无法进行我们自己的交错校准、我们必须使用内部校准。 请确认正确吗?
此致、
Nicolas