This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:开箱即用的 EVM、在短路输入上获得正电源轨故障

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1262, ADCPRO, REG104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944146/ads1262evm-pdk-out-of-the-box-evm-getting-positive-rail-faults-on-shorted-input

器件型号:ADS1262EVM-PDK

 

刚刚获取 EVM、检查所有跳线和开关是否设置为默认值、并尝试复制 ADS1263数据表第1页上的噪声。

仅限 ADC1、AIN0短接输入、20Hz FIR、PGA 旁路、无斩波、2.5V 内部基准。 此外、噪声比我预期的要差得多、直方图完全不是高斯分布。  可从 drive.google.com/.../view 获取屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否重新发布您所指的这些图像? 由于公司的内部防火墙、我们无法访问 google 驱动器文件夹。 也许您可以将它们放在 Word 文档或 PDF 中并附加它?

    当您执行短路输入测试时、请确保施加到两个引脚的电压均处于中间电源([AVDD - AVSS]/2)。 这通常是执行测试的方式、可产生您在数据表中看到的噪声值

    此外、请注意、绕过 PGA 时应忽略任何 PGA 电源轨标志。 EVM GUI 可能会显示错误、但这些错误仅在启用 PGA 时才相关。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。  我已附加 Word 文件。  我处于0V 短路状态、介于+2.5和-2.5之间。   不过、问题更多。  我认为我的壁式电源可能会降至5V 以下、因此我将 MMBO 插入了12VDC/3A 壁式电源。   我想我已经抽过了——没有 LED、没有数字输出、ADC/Pro 可以看到它。  电路板上的标签显示它需要6V/500A、但您的 EVM 用户手册规格5.5至15V 最小值500mA (2.3.1.1 p8)、修订历史记录表明、在2015年的原始 EVM 和 Rev A (P31)之间进行了壁式电源更改。  我的 MMBO 在  USB 连接器附近标记为6462011 Rev E 6462012 PWB D (如果有用)。  您可以授权更换保修吗?  仍对您的 answers.e2e.ti.com/.../Just-got-my-evm.docx 感兴趣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定文件是否已运行。  Resending.e2e.ti.com/.../5241.Just-got-my-evm.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    从您发送的 ADCPro 映像中、您在 ADS1262输出中获得的最终电压看起来接近于器件的失调电压(典型值为350uV)。 您能否先尝试运行偏移校准、然后查看结果是否有所改善? ADS1262数据表的第9.4.9节对此进行了讨论。

    您还能发布 MMB0电路板连接的图像吗? 您提到的是壁式电源和+/-2.5V 操作、它们需要不同的电源才能运行(+/-2.5V 电源是由连接到 J14的+/-5V 电源生成的-这些电源为 MMB0供电、而不是壁式电源)。 这在第2.3节的第一段以及 ADS1262 EVM 用户指南的第2.3.2小节中进行了讨论。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法运行校准、因为我的设备是我上一篇文章中描述的行为。  我已附上您要求的照片。  我已经检查了所有跳线和开关,它们处于默认配置中--我没有触及它们。   

    我没有连接工作台外部电源。  我尝试 使用内部电源、如 2.3.1.1和2.3.1.1中所述。  语言令人困惑。  2.3和2.3.1都指"单个5V 电源"。 第2.3.1.1节规定了5.5-15V 壁式电源。  这是什么?  我试用了12V 并抽过 EVM 如何更换我的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在我给您的第一次答复中、我提到将输入短接至1/2 Vs、在您的答复中、您说"我的电压短路、中间介于+2.5和-2.5之间"。 我假设这意味着您使用的是+/-2.5V 的双极电源。 现在您说的不是这样的、那么您能解释一下您的评论是什么意思吗? 理想情况下、如果您使用的是5V 电源、则应将两个输入短接至2.5V。

    另外、S2的位置是什么? 您所包含的图像模糊、但看起来它设置得更接近标记"4C"、而实际上对于单极5V 电源、它应该移至另一个位置。 将 S2设置为"4C"侧会将器件设置为使用双极电源。

    我将研究您有关 EVM 更换的问题。 您是否检查过电路板上的各种测试点、以查看是否仍在运行?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan --谢谢。  我想将这两个问题分开——保修期内的更换以及我要做的事情。

    1.保修。  我尝试使用单个壁式电源、而不是外部工作台电源。  2.3.1.1.1说明我应该使用5-15V 壁式充电器、 我认为 MMBO 会将该范围内的任何电压降至5V。  我使用的是12V 电源、电路板立即 停止工作- MMBO 上没有 LED、ADCPro 看不到它。  当我拿起它时,MMBO 的背面非常热。  我怀疑子板可能正常(Nixie-tube 上显示的"8")、但不知道。  您是否同意依靠您的文档让我有权更换保修?  如果没有、请告知我、以便我可以再次订购并在其他地方申请退款。  我需要使项目 移动。
    2. 我想做的事。  我尝试使用内部电源来检查功能。  我将所有跳线和开关保留在 它们的默认位置-- S2肯定位于默认(左)位置。  我已重新附加我之前的屏幕截图、其中显示了 ADCPro 上的参考页面-所选内部基准电压为2.5V (唯一选择)。  我假定(也许是错误的)单极5V 电源已经被偏移至双极 正负2.5。  如果我错了,那是垄断2.5,这肯定会解释违反铁路的行为。  e2e.ti.com/.../3480.Just-got-my-evm.docx
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    1. 我将与您离线解决此问题。 但是、通常情况下、MMB0可以通过壁式电源处理如您所述的12V 输入。 墙上电源的输出被发送到 TI 的 REG104、这是一个可支持高达15V 输入电压的 LDO。 在本例中、REF104输出电压为5V。 您可以在 此处查看 MMB0原理图:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/775258/2868385#2868385
    2. 要使用双极电源、您需要通过 J14将外部电源+/-5V 电源连接到 MMB0板、如用户指南第10页所述。 在这种情况下、您不会使用壁式电源。 但是、您曾提到、您只连接了12V 壁式电源、而不连接任何额外的外部电源、因此 ADC (AVDD)的电源为5V 单极电源。 假设所有开关/跳线/等处于其默认位置、则 EVM 此时应按预期工作。 另请注意、内部 VREF 为2.5V、因此如果您要使用更高的 VREF 电压、例如5V、则需要在 ADCPro 菜单中选择外部 VREF 以及相应的 REFP/REFN 输入对。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 我不知道出现了什么问题、但我插入了12V 3A 墙壁适配器、并抽吸了 MMBO。  它以前使用的是5V 电源。  我没有更改跳线、也没有执行任何其他操作。  我想在保修期内退回它。

    2. 我没有发送 FSR 参考屏幕快照(现在不能发送)、但它显示了-2.5到2.5。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我应该说 FSR 范围不是参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    使用内部 VREF (2.5V)时、ADC 上的输入范围为+/-VREF/gain. 因此、对于 G = 1、这是+/-2.5V。 但是、这与 ADC 可以接受的绝对输入电压无关、而是 ADC 看到的差分输入电压(Vdiff)、其中 Vdiff = AINP - AINN。 因此、如果 AINP = 2.5V 且 AINN = 0V、则 VDIFF = 2.5V。 如果 AINN = 2.5V 且 AINP = 0V、则 Vdiff =-2.5V。 请注意、这种情况下的所有输入电压相对于接地都是正的。 这就是+/-2.5V 范围的含义

    如果您想测量低于 GND 的输入信号、则需要使用双极电源(也可以使用一些外部调节电路)。

    我希望这有助于解释 ADC 输入范围和电源范围的目标值

    布莱恩