This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261的 GANCAL 命令

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944516/ads1261-gancal-command-for-ads1261

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1260

要求对数据表的第9.4.7.4节进行澄清。 它说:

'要进行校准、请向 ADC 施加正满量程校准电压、等待信号稳定、然后发送校准命令。'

这个满量程校准电压应该被施加到 INPMUX 寄存器中配置的差分输入上吗? 如果可能的话、我想使用电压基准外部输入(在引脚 AIN0和 AIN1上)作为正满量程校准电压。 如果我使用电压基准、稳定时间是否为非因数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好、 FS 信号应应用于您使用的任何输入。 但我不明白"使用外部电压基准作为+FS 电压"是什么意思。 您能在这里更详细地解释一下您打算做什么吗? 另请注意、您应该在增益校准之前执行偏移校准。 布莱恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是的、我在增益校准之前执行偏移校准。

    我打算让 ADC 在设置满量程校准时使用外部电压基准(在 AIN0/1差分对上)。 在运行期间、我们只希望测量 ADC 上0至5伏范围内的正电压、因此使用我们的外部电压基准(GND 和5[V]电源轨)设置满量程校准是合理的。 我是否误解了满量程校准的某些方面?

    在我的校准过程中、从现在开始:

    1) 1)发送 START 命令

    2) 2)发送 SFOCAL 命令并等待平均化转换结果

    3) 3)向 INPMUX 寄存器发送 WREG 命令、将其设置为 AIN0/1 (连接了外部电压基准)

    4) 4)发送 START 命令

    5) 5)发送 GANCAL 命令并等待平均转换结果

    希望我考虑这一点并正确阅读数据表。 感谢您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的澄清、我不确定您是否打算将 ADC 的 REFOUT 功能用作引脚 AIN0/AIN1的满量程信号进行校准。 但现在、您要做的是清楚的。

    如果您打算将外部 VREF 与 ADS1261搭配使用、则应将其连接到 ADC 上的差分基准输入对之一、如您所述。 请注意、如果您还对校准信号使用相同的 VREF、则校准不会消除 VREF 的增益误差、而只会消除 ADC。 如果您使用第二个精密信号源进行校准、那么您还可以消除 VREF 中固有的初始误差。 但是、如果您的分立式 VREF 已经足够精确、那么这并不重要。

    另请注意、为了测量 ADS1260上的接地基准输入、必须绕过 PGA。 数据表的第7.3节对此进行了说明。

    布莱恩