This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:此 ADC 和 DAC 模块(BP-DAC11001EVM)与 TMDSLCDK6748 DSP 套件相连、可在50ksps 或更高速度下采集

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, TMS320C6748, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951464/ads8681evm-pdk-this-adc-and-dac-module-bp-dac11001evm-interface-with-tmdslcdk6748-dsp-kit-to-acquire-at-50ksps-or-higher

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748TMS320C6748ADS8681BP-DAC11001EVM

我在模拟域中有传感器信号(加速度)、并希望使用 DSP 套件(选择 的 TMDSLCDK6748)实现数字滤波器并生成模拟输出。所需的采样频率最小为50ksps、输入和输出电压范围(-10V 至+10V)。因此我的查询是这样的

为了获得+10V 至-10V 范围的模拟信号、我 选择 了 ADS8681EVM-PDK 套件。 那么、此套件是否可以通过 TMDSLCDK6748进行配置 、是否可以根据我的要求获取数据?如果不能、您可以建议使用其他模块/其他方法吗?

同样、对于输出(模拟)、我选择 了 BP-DAC11001EVM、它是否正常? 如果没有建议、请。

提前感谢您、希望我能尽早获得解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CHINTHADA、

    ADS8681支持标准 SPI 接口、TMS320C6748具有两个 SPI 接口、因此使用 TMS320C6748 DSP 作为控制器与 ADS8681 ADC 连接没问题、但是 ADS8681EVM 在 SPI 数字总线上没有测试点、 EVM 上 SPI 信号的唯一连接器是 QTH-030-01-L-D-A、它非常紧凑、如果您真的想使用 EVM 和 DSP 套件而不是设计自己的电路板、则必须设计一个适配器来连接 ADS8681EVM 和 TMDSLCDK6748。 此外、我不知道传感器的信号频率是多少、请注意 ADS8681上内部 LPF 滤波器的带宽为15kHz、您的信号频率应小于该频率。

    关于 BP-DAC11001EVM、我们有 DAC 团队的专家为 DAC 提供支持、您可以针对设计中的 DAC 问题发布新的查询。

    此致、

    戴尔