Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, TIDA-00110
主题中讨论的其他器件: TIDA-00110
您好!
我的客户对 ADS1148有一些问题。
1。
它们不使用 IEXC1、IEXC2引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?
2.
它们不使用 REFP1、REFN1引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?
3.
他们正在寻找任何有关 ADS1148 RTD 电路的浪涌保护和 ESD 保护的优秀文献。
他们找到了以下文档。 如果您有任何其他优秀的文档、请告诉我。
TIDU575:用于在使用 RTD 的智能电网应用中感应温度的模拟前端(AFE)
4.
在本 TIDU575文档的第18页中、有图12。
在这个图中,他们想知道 R52/53/15/17的目的。
5.
在同一图中、他们想知道 D35和 D36的用途。 它们是否用于浪涌保护?
他们只是觉得它可能只抑制浪涌的一个方向。
6.
为什么 D25、D26、D11和 D9不在板上?
这是因为有 TVS 二极管吗?
此致、
OBA