This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:未使用引脚的一些问题和 TIDU575文档

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, TIDA-00110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950424/ads1148-some-questions-for-unused-pins-and-tidu575-document

器件型号:ADS1148
主题中讨论的其他器件: TIDA-00110

您好!

 

我的客户对 ADS1148有一些问题。

1。
它们不使用 IEXC1、IEXC2引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?  

2.
它们不使用 REFP1、REFN1引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?

3.
他们正在寻找任何有关 ADS1148 RTD 电路的浪涌保护和 ESD 保护的优秀文献。
他们找到了以下文档。 如果您有任何其他优秀的文档、请告诉我。

 TIDU575:用于在使用 RTD 的智能电网应用中感应温度的模拟前端(AFE)

 

4.
在本 TIDU575文档的第18页中、有图12。
在这个图中,他们想知道 R52/53/15/17的目的。  

5.
在同一图中、他们想知道 D35和 D36的用途。 它们是否用于浪涌保护?
他们只是觉得它可能只抑制浪涌的一个方向。  

6.
为什么 D25、D26、D11和 D9不在板上?
这是因为有 TVS 二极管吗?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    感谢您关注 TIDA-00110。 请注意、此设计已~2014发布。   

    4.

    在这个图中,他们想知道 R52/53/15/17的目的

    这些电阻器在浪涌输入期间提供额外的电流限制。 假设钳位电压为~18V、使用这些电阻器可将电流限制为~4mA。

    5.
    在同一图中、他们想知道 D35和 D36的用途。 它们是否用于浪涌保护?
    他们只是觉得它可能只抑制浪涌的一个方向。  

    由于这是一种通用设计、能够将 RTD 配置为2线或3线或4线、并且多个通道正在复用、因此这些二极管可用作阻塞二极管、根据设计、可以添加此类二极管。 我们增加了一个良好的做法。

    6.
    为什么 D25、D26、D11和 D9不在板上?
    这是因为有 TVS 二极管吗?  

    此设计的重点是展示 RTD 功能。 在设计过程中、我们提供了保护条款。 我们尚未进行任何 EMC 测试、因此我们将其标记为 DNP。 根据测试、客户可以填充这些内容。 作为一种良好的做法、可以安装该模块。

    3.
    他们正在寻找任何有关 ADS1148 RTD 电路的浪涌保护和 ESD 保护的优秀文献。
    他们找到了以下文档。 如果您有任何其他优秀的文档、请告诉我。

     TIDU575:用于在使用 RTD 的智能电网应用中感应温度的模拟前端(AFE)

    请查看一些专注于工厂自动化的设计。

    我的客户对 ADS1148有一些问题。

    1。
    它们不使用 IEXC1、IEXC2引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?  

    2.
    它们不使用 REFP1、REFN1引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?

    TIDA-00110 TI 参考设计的重点在于展示激励电流和基准。 如果您对不使用这些器件有疑问、请打开标题为 ADS1148 PADC 支持的 e2e 线程、以获得更广泛的支持。

    谢谢、

    Sreenivasa、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    客户对您之前的问题5回答还有一个问题。

    由于这是一种通用设计、能够将 RTD 配置为2线或3线或4线、并且多个通道正在复用、因此这些二极管可用作阻塞二极管、根据设计、可以添加此类二极管。 我们增加了一个良好的做法。

    他们想知道您假设需要将该二极管用作块二极管的情况。
    请举个例子。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    TIDA-00110的重点是展示 RTD 应用以及使用逻辑的 IDAC 开关。

    一些电路或实现是衍生产品、我们在这里再次使用了。

    正如我提到过的、添加反极性二极管是一种良好的做法。 根据客户经验、他们可以添加这些二极管。

    我没有快速说明您想要添加二极管的情况、这取决于客户。

    如果客户未使用励磁电流、我不认为需要任何这些二极管。

    此致、

    Sreenivasa