This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:FSR 与施加的电压基准相关

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943783/ads1120-q1-fsr-correlates-with-applied-voltage-reference

器件型号:ADS1120-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1120

您好,

我对 ADS1120-Q1的满量程输入电压范围有疑问。

输入 配置为4通道单端输入、范围为0.3V 至4.7V。 我只想使用2.5V 内部电压基准。 输入是否会超出输入范围? 我是否需要确保 FSR 小于电压基准2.5V?

对差分输入 FSR 有很多描述、但无法找到 单端输入的 FSR 要求。 请对此进行澄清。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您将需要+5V 基准电压、以便测量范围为0.3V 至4.7V 的单端信号。  数据表很大、并且没有专用的单端部分、但可以在第9.1.3节中看到一个示例、该示例介绍了在0-5V 范围内对单端测量需要5V 基准(与您的要求大致相同)。   

    在使用+2.5V 基准电压时、您需要在将电压发送到 ADC 之前使用电阻分压器从外部对电压进行分压。  另请注意、内部基准电压为+2.048典型值。

    9.1.3外部基准和比例测量 ADS1120-Q1的满量程范围由基准电压和 PGA 增益(FSR =±VREF/增益)定义。 可使用一个外部基准来代替集成的2.048V 基准来使 FSR 适应特定的系统需求。 如果 VIN > 2.048V、则必须使用外部基准。例如、为了测量可能在0V 和5V 之间摆动的单端信号、需要使用外部5V 基准和 AVDD = 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我浏览了数据表并发现在第39页、配置寄存器0 (地址= 00h) MUX[3:0]中、AINn 可以是 AIN3、因此我将 AIN3连接到外部2.5V Vref、并将该外部电压用于 ADS1120。 我想我可以介绍-2.5V 至2.5V 的 FSR、这可以提供0~5V 的实际电压。 您能否检查它是否正确? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我相信您是指在 VINN 连接到+2.5V 的情况下进行伪差分测量、而您的图像并未通过论坛进行测量、如果生成的输入电压符合第 8.3.2.1节 PGA 共模电压要求中所述的条件、 当 PGA 设置为 G=1时、具体验证公式13-15的条件。  如果是、则应根据您的需要进行操作。

    **更新:

    请注意、理想的配置可能是禁用 PGA、然后器件基本上具有轨到轨输入、与启用 PGA 相比、该配置具有更宽的工作范围。