This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:需要可支持 ADC12DJ3200EVM REV E3的 TSW14J56 RevB 固件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951524/tsw14j56evm-need-tsw14j56-revb-firmware-which-can-support-adc12dj3200evm-rev-e3

器件型号:TSW14J56EVM

 您好!

    我们有 TSW14J56 RevB 和 ADC12DJ3200 REVE3板。 我已使用 https://www.ti.com/lit/zip/slwc107安装了 HSDC 专业版软件、 该链接为 v5.00 REV U GUI 版本。

 

  1. 安装 HSDC PRO GUI 后,我们已连接两个板。 打开 HSDC GUI 后,它会要求提供适当的 ADC 固件文件,我尝试在 ADC 固件列表中搜索它,但似乎是版本 HSDC Pro 不支持 ADC12DJ3200,因为我无法在软件安装目录中看到 ADC12DJ3200 ini 文件。
  2. 我需要支持 ADC12DJ3200 REVE3的 TSW14J56 RevB 固件文件。
  3. 另外、请告诉我 v5.00 revu HSDC GUI 是否与 RevB TSW14J56板兼容? 还是通过添加 ADC12DJ3200的支持固件可以解决我的问题?
  4. 当我使用 TSW14J56 REV B 时,对于此版本,我是否需要使用 RevB HSDC Pro 软件,或者通过添加 ADC12DJ3200 ini 文件可以使用 revu HSDC 软件?

 谢谢

Deepak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    不再支持 TSW14J56修订版 B。 我们没有适用于 ADC12DJ3200的此板固件。 您将需要升级到最新版本的 TSW14J56EVM 或使用 TSW14J57EVM、我建议使用该 EVM、因为 TSW14J57可以支持16通道模式、而 TSW14J56最多只能支持8个通道模式。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      感谢您的快速回复。 如何升级到最新版本的 TSW14J56EVM? 是否有任何文档或链接可供参考以进行升级?

    谢谢

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    电路板已从修订版 B 重新设计为当前修订版 D。您无法升级修订版 B 电路板。

    此致、

    Jim