This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:零偏移 LEVe 跳转

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942515/ddc118-zero-offset-leve-jumps

器件型号:DDC118

我们有一款具有 DDC118的产品。 某些单元显示了一种行为、零偏移电平从一个电平开始、一段时间后开始跳转到新电平。 在转换期间、电平会在电平之间上下跳、而在经过更多时间后、电平会在电平的上部稳定下来。 10个器件中有2个显示此行为。 该器件提供5V、3.3V 和4.096基准电压、在这些电源上我看不到任何奇怪的情况。 所有时钟的时序要求都已满。 该器件的时钟频率为19.2MHz。

这是任何已知问题吗? 请参阅随附的图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    我不知道 DDC118的偏移阶跃有任何已知问题。 如果您可以提供有关在本例中如何设置 DDC 的更多信息和详细信息、这将很有帮助。 在测量该偏移时、输入是如何连接的? 如果您可以提供有关附加图(x 轴、双 y 轴)的更多详细信息、以便我了解您的图显示内容。  

    是 A 侧还是 B 侧? 对于您看到的所有器件、这是在所有通道上发生的、还是仅在随机通道上发生的?  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了原理图文件和数据的 Excel 文件。 通道1-7连接到二极管、但通道8未连接。 所连接的数据来自通道8。

    e2e.ti.com/.../ddc_2D00_ddc.pdf

    e2e.ti.com/.../DDC118-jump.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    感谢您提供数据和硬件设计信息。 与团队核实后、我们尚未发现该器件存在此问题。 为了帮助我们更好地理解和调试问题、请查看并检查下面列出的一些内容。

    1.在原理图中,我看到应用程序中没有连接 CH8,它用于收集此数据。 对于存在此问题的器件、您能否通过从 PD 断开输入来获取其余通道(CH1-7)上的一些数据?   

    2.对于您看到此问题的电路板、不同的器件和硬件设置条件(电源、CLK、范围、高速/低功耗模式等)是否会发生这种情况?  

    3.对于您发现此问题的所有器件、偏移跳转大小是否始终相同?  

    4.将有问题的器件从电路板上取出、并将其放在您未发现问题的其他电路板上?

    如果您仍发现器件存在相同的问题、我们可以设置一些器件以将其发送回我们以进行进一步评估和验证。 谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题、但我不明白原因。

    我将基准电压 C22、C12上的电容器从04042更改为采用0603封装的电容器。 这样就消除了问题。

    我在 DDC 的引脚上拆分了 AGND 和 DGND。 我不确定这是否会与电容器中的杂散电阻结合导致问题。 您对 GND 有什么建议。 组合了 DGND 和 AGND 平面或分离平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    很高兴听到您能够解决您的问题。 在数据表中、我们建议将模拟和数字接地(AGND 和 DGND)连接到 PCB 上的单个接地层。

    谢谢。

    -TC