This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8004EVM 电路板

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80004EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944707/dac8004evm-board

主题中讨论的其他器件:DAC80004EVM

大家好、我已经购买了下面显示的 DAC4008EVM 数据表和原理图。

我在 EVB 板上看不到 SDO SDIN、CLR LDAC 同步输入的物理位置、您可以在原理图中看到输入只是进入器件、但他们不会说在 EVB 中连接到这些信号的位置?

谢谢  

https://www.ti.com/lit/ug/slau689/slau689.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&DCM=yes&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.co.il%2F&distId=26



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些数字接口引脚连接到原理图中的 J2B、如下所示(用绿色框标记)。  此 DAC80004EVM 板可用作独立板或 MMB0模块化 EVM 主板的子卡。 MMB0主板可提供数字接口以及 DAC80004EVM 所需的电源电压。

    如果数字接口由外部源驱动、DAC80004EVM 也可在没有主板的情况下使用。 电源电压必须根据用户指南中表1的规格施加到 TP1/VDD。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提供来自 EFR32板的所有信号,这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该是可能的、只需从 J2B 连接器点抽头信号、并从外部源为 DAC 提供电源。

    此致、

    AK