This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:ADS5560

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, ADS5560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944587/ads5560-ads5560

器件型号:ADS5560

美好的一天!

我正在为我的应用找到流水线 ADC (例如 ADS5560)、我修复了一些 ADC 没有电源抑制参数、

但有人会这样做。 此外、我在数据表中的12位 SAR ADC 中也看到了这种情况(没有 PSR/PSRR)。

我无法理解为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、许多高速 ADC 器件没有专门指定 PSRR;但是、干净的电源对于保持最佳 SNR 和 SFDR 性能非常重要。   

    为了获得最佳性能、最好将低噪声 LDO 用于 ADC 电源和相关时钟电路。  您可以查看 EVM 上使用的方法、该方法可在 TI.com 上的《ADS5560EVM 用户指南》中找到。

    -RJH