This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7805:VDIG 和 VANA 的加电/断电序列

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951417/ads7805-power-up-down-sequence-for-vdig-amd-vana

器件型号:ADS7805

大家好、

我的客户询问 VDIG 和 VANA 的加电/断电顺序。

根据数据表、客户似乎需要将 VANA 和 VDIG 的电压差保持在0.3V 范围内、并使 VANA > VDIG、即使在加电/断电时也是如此。 这是建议的断电顺序吗?

如果 VDIG 或 VANA 碰巧断开连接、是否存在损坏 IC 的风险?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    该 ADC 需要保持 VDIG≤VANA、为实现最佳性能、一种简单的方法是将 VDIG 和 VANA 连接到同一个+5V 电源。 关于 ADC 数据表中的绝对最大额定值、VDIG 不应超过 VANA+0.3V。

    关于您的具体问题、

    如果 VDIG 断开连接且 VANA 仍处于打开 状态、则不会违反数据表且不会出现任何问题。

    如果 VANA 断开且 VDIG 仍处于打开状态、则会违反数据表并有损坏器件的风险。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔