This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:请查看交流导联脱落功能原理图

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950963/ads1299-please-review-the-schematics-for-ac-lead-off-function

器件型号:ADS1299

大家好、

现在、我们正在制作一个具有交流导联脱落功能的器件、以确保在头部皮肤上很好地接触焊盘。

上一个帖子如下;

e2e.ti.com/.../941052

(我们尚未收到关于前一帖子的最终答案。)

我的合作伙伴为我们绘制了原理图、它们仅使用 INxP 引脚、INxN 引脚仅连接到 GND。

尽管不使用 INxN 引脚、是否可以激活交流导联脱落功能?

此外、我们还使用 ADS1299EVM 进行了测试、以确认导联脱落功能(直流和交流)

我们发现、直流导联在 ADS1299EVM 上运行良好、但现在在我们的 PCB 上使用相同的固件。

(EVM 中的交流导联脱落仍在进行中)

总之、我们认为 EVM 和 PCB 之间的主要2个差异是在第一输入侧使用 INxN 引脚以及放大器和带通滤波器。

您可以查看我们的原理图吗? 遗憾的是、原理图是机密的、请告诉我您发送原理图的个人电子邮件地址。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请将原理图发送到以下电子邮件地址:ads129x-support@list.ti.com。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    我刚才向您发送了原理图。 请检查您的电子邮件。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们已收到您的原理图。 我们将使其脱机以进行审阅和讨论。 谢谢。

    谢谢。

    -TC