This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0520:使用两个分流传感&放大器;两个 AMC1303Mx

Guru**** 2814995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950957/amc1303m0520-using-two-shunt-sensing-two-amc1303mx

器件型号:AMC1303M0520

您好、支持人员、


使用两个并联感应和两个 AMC1303Mx 时、是否可以将每个 AMC1303Mx AGND 共用一个?




2. AMC1303Mx AGND 和 DGND 是否通用?




谢谢、


Sanghee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghee、

    您可以重新附加照片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1303Mx AGND 和 DGND 是否通用?




    谢谢、


    Sanghee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghee、

    感谢您的确认。  

    如果两个电源接地都连接在一起、则该器件将从模拟角度运行、但由于接地连接在一起、因此该器件不会在高侧和低侧之间提供隔离。  

    如果您在为器件的高侧供电时遇到困难、我建议查看我们的 AMC33xx 器件、例如 AMC3306。   

    如果您有其他问题、请告诉我。