This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:无法获得小于~4.65mA 的电流。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60501, DAC7571, ISO1541, XTR116, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944370/dac60501-it-is-not-possible-to-get-a-current-less-than-4-65-ma

器件型号:DAC60501
主题中讨论的其他器件: DAC7571ISO1541XTR116XTR115

你(们)好 DAC60501会产生奇怪的影响。 无法获得 小于~4.65mA 的电流。 该图显示了它的外观。 此外还随附了电气图。 在 OUT 端子上进行测量。 这是怎么可能的、我的错误是什么?

Ref_PWDN=1
DAC_PWDWN=0
参考- DIV=1
缓冲增益= 1

上一个是 DAC7571、没有这种影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dac60501-GRAF.xlsx

    e2e.ti.com/.../6786.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享代码与 DAC 电压输出、而不是来自 XTR 的电流输出值?

    我需要检查 DAC 是否为每个代码提供了正确的输出。 DAC 的电源是什么?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK。 我将获得电压与代码的确切相关性、稍后再发布。

    想法如下:
    Сode 0x800提供0.8V。 XTR 0.8V/20k=40mkA 之前的电流。 然后40mkA*100 (XTR)=4mA。
    代码0xFA0提供4V。 4/20k=0.002mA 和0.0002mA*100=20mA。 正常4-20mA。
    上面的代码~0x900工作正常。

    电源的结构如下:
    外部+24V 电源提供给 XTR116 (引脚7)。 PIN8:+5V 是 DAC60501和 ISO1541的电源。 引脚1:4.096V 是 DAC 的 Vref。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    从 XTR116数据表中:

    最小量程电流

    XTR115/6的静态电流(通常为200µA μ A)是其输出电流的下限。 零输入电流(IIN = 0)将产生等于静态电流的 IO。 输出电流将不会开始增加、直到 IIN > IQ/100为止。 从 VREF 或 VREG 汲取的电流将增加此最小输出电流。 这意味着、超过3.7mA 的电流可用于为外部电路供电、同时仍允许输出电流低于4mA。

    DAC60501ZDQ 的典型值为1.5mA、最大值为2.0mA

    如果时钟处于高电平、则 VCC2上的 ISO1541的典型值为2.5mA、最大值为3mA、这样可以避免额外的电流流经 R19组。

    您的静态电流似乎太高、无法由4-20mA 电流回路发送器调节、最低电流为4mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    确保环路电源不以电路板的 GND (IRET)为基准也很关键。  环路节点的电势将始终低于接地。  如果它们短路、则电流环路将无法进行调节。

    此外、您是否正在禁用 DAC60501的内部基准? 如果基准短路、您可能会消耗额外的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John。 你真的是对的。 我更改了工作电路中的 DAC、但忘记计算增加的电流消耗。 通过消耗超过4mA 的电流、我将无法达到精确的4mA 输出。 我需要检讨这项计划。

    此致、
    尼古拉。