This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:一些未使用的引脚

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950720/ads1148-some-unused-pins

器件型号:ADS1148

您好!

我的客户对 ADS1148的未使用引脚有一些疑问。

1。
它们不使用 IEXC1、IEXC2引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?  

2.
它们不使用 REFP1、REFN1引脚。 是否可以将这些引脚保持悬空?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    根据 ADS1148数据表的第10.1.6节、未使用的模拟输入引脚的连接可能会略微影响其他通道的泄漏电流。 为了使未使用引脚上的泄漏达到最低、我们建议将模拟引脚悬空。 如果客户不希望将输入保持未连接状态、则下一个最佳选择是将其连接到 AVDD。 您可以将这些建议用于 IEXC2/IEXC2/REFP1/REFN1

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IEXC1和 IEXC2是输出引脚、而数据表中仅介绍了输入引脚。
    因此、我认为我们不能将此建议用于这些引脚。
    请再检查一次吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    只要客户未在 IEXC1/IEXC2上启用 IDAC、我之前发布的指南就有效

    布莱恩