This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7644:Vcc 和 Vdd 之间的加电/断电序列

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951411/dac7644-power-up-down-sequence-between-vcc-and-vdd

器件型号:DAC7644

大家好、

我的客户询问 Vcc 和 Vdd 的加电和断电顺序。

对于 Vcc 和 Vdd、是否有任何建议的上电顺序?

如果 Vcc 或 Vdd 仅提供给 IC、是否存在损坏器件的风险?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、DAC7644没有特定的电源定序要求。

    如果您使用单电源供电、这意味着只有 VCC 和 VDD、则不会出现与定序有关的问题。

    如果您使用的是-ve 电源(VSS)、我建议同时升高/降低 VCC 和 VSS。 在该器件中、VSS 对于双电源至关重要、因为这会在器件内部设置关键偏置点。

    我在短时间内看不到 VCC 或 VDD 出现任何问题。

    此致、

    AK