This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:按使用温度60°C 或晶体管数量分类的 MTTF

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06, SN74LVC2G14, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950625/ads1018-mttf-by-usage-temp-60-c-or-transistor-count

器件型号:ADS1018
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G06SN74LVC2G14

您好!

用于计算光纤覆盖范围 民用的可靠性

我需要 TI 器件 ADS1018、 SN74LVC2G06和 SN74LVC2G14的晶体管数量。

在哪里可以找到此信息?

或者、对于 TI 器件 ADS1018、 SN74LVC2G06和 SN74LVC2G14、我可以使用等效于60°C 的 MTTF、90%可信度。

如何使用 www.ti.com/.../temperature-change-FIT.html 按应用温度60°C 计算 MTTF?

感谢您的回答、

此致、

Taisiya Shlyahova

研究与生产公司"Optolink" Ltd.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taisilya、

    我们在以下链接中提供了 MTBF/FIT 计算器供您参考: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

    我不确定您使用的封装类型、但下面是 ADS1018IDGSR 的结果:

    请注意、这是此类信息公开可用的唯一信息。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的回答!