This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:lm98620发热

Guru**** 2646575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950856/lm98620-lm98620-heating

器件型号:LM98620

您好!

   我在最近的项目中工作、发现电路板通电后会发热、

  因此、加热问题通常会发生、或电路中的任何修改。

   我遵循数据表中提供的相同电路。

  VDDA=VDDD=VDDLVD=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的 TI 产品系列。 团队成员将在周一审查您的请求、并及时回复您。 享受周末的剩余时间!

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在有源模式下、由于功耗>1W、芯片温度将增加~33C。

     如果  温度较高、问题可能是热 PCB 布局不理想。

    此外、检查总功率、如果功率耗散明显大于1W、请查看原理图

    此致、

    Costin