This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8355:ADS8355和 ADS8353之间的区别?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8355, ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944392/ads8355-difference-between-ads8355-and-ads8353

器件型号:ADS8355
主题中讨论的其他器件: ADS8353

ADS8355和 ADS8353之间是否存在其他差异?内部是否存在过采样熔丝?

如果 SDOA 和 SDOB 协同工作、MCU 如何支持此功能、需要2个 SPI 或1个 SPI?  两个 SDO 的采样频率都可以是1MHz、也可以是1MHz/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longfei、

    感谢您的发帖。

    这两款器件非常相似、并且引脚对引脚兼容。 交流和直流规格非常接近、但 ADS8355在更宽的带宽(高达1MSPS)上扩展了此性能。  

    ADS8355的采样频率适用于两个 ADC 通道、因为它们同时采样。 来自两个通道的数据可通过单 SDO 模式串行读取、也可通过双 SDO 模式并行读取。 双 SDO 模式允许在使用较慢接口时钟(SCLK)的同时读取通道 A 和通道 B 数据。

    此致、