This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:电源

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TPS74401, TPS7A7200, TIDA-01027, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944498/adc12dj5200rf-power-supply

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TPS74401TPS7A7200TIDA-01027

ADC12DJ5200与 ADC12DJ3200引脚兼容、这意味着它可以直接用作插件、无需任何更改。  

我已经查看了有关电源设计(TIDA-01027)的文档或应用手册。 建议使用 TPS7A8400A 为 ADC 提供1.1V 和1.9V 电压、而不是 TPS74401 (1.1V)和 TPS7A7200 (1.9V)电压。  

我喜欢检查和/或确认以下几点:

1.使用 TPS74401 (1.1V)和 TPS7A7200 (1.9V)时不会降低性能吗?  

会降级多少、例如 SFDR 等  

2.您是否使用了任一 LDO 获得了测试结果? 两个 TPS7A8400A 与 TPS74401 (1.1V)和 TPS7A7200 (1.9V)比较。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有将5200RF ADC 与各种 LDO/电源设计进行比较的结果。

     即使电流 EVM 上 TPS7A8400A LDO 的输出噪声低于 TPS74401 和 TPS7A7200 LDO 的输出噪声、也是如此。 没关系。

    这是一个问题,除非您使用典型的开关设计,否则它会对 SNR 而不是 SFDR 产生很大的影响。

    如果您假设 ADC 的 PSRR 为40dB (即、我们已经测量了它)、那么您可以通过简单的计算来解决这一问题、从而了解折衷。

    采用 TPS74401 LDO、其输出噪声约为17.6uVrms。 您可以假设该噪声为白噪声。ADC 的 PSRR 将抑制该噪声-40dB。 这意味着噪声实际上是...176nVrms。  

    现在、让我们看看5200RF ADC 的噪声...对于 JMODE1、Fs=0.8Vpp、SNR 为55dB、Fs=10.4GSPS。 反向计算、ADC 噪声为503uVrms。 远高于176nVrms。 因此、如果您计划访问此 route.e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_EVM_5F00_SCH_5F00_RevA.PDF、您应该可以正常运行

    最后、我们还对5200RF 的开关设计进行了评估。 如果有兴趣、我附加了原理图。 此设计已经过验证、并具有相同的 ADC 性能规格。 此外、您还将获得更高的效率和更小的尺寸。  

    此致、

    Rob