This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:串行通信反馈问题...

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949964/lm98620-serial-communication-feedback-problem

器件型号:LM98620

尊敬的所有人、我在项目中使用 LM98620。串行通信期间、我通过反馈(SDO)获得了除0x06寄存器以外的所有寄存器值。在0x06寄存器中、我发送了值0x02。但我通过 SDO 引脚获得反馈、地址为0x00。请帮助解决此问题。提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathir、

     让 我在10月24日之前检查并向您提供反馈

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathir、

    这是预期的、Reg6将重置为默认值。 大多数配置寄存器不会通过 FSM 复位位位位位位(Reg6_D1)进行复位

    R6_D0将复位所有寄存器。

    此致、

    Costin