This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:DXP 运行错误

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811EVM-PDK, DXP, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941704/dac8811evm-pdk-dxp-run-error

器件型号:DAC8811EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: DXPDAC8811

将 DAC8811EVM-PDK 板插入 USB 端口时、我收到以下错误消息。  如何纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种操作系统? 是 Windows 10吗?

    如果是 Windows 10、我们对 DXP 的支持有限。 该软件已针对 Windows XP 和7发布。

    实际上、这种方法更倾向于在新平台上部署新设备、并且随着这些平台的成熟性、我们会视情况考虑将流行的旧设备迁移到新平台。 如果您想详细了解您希望评估的器件、我们可能会在更现代的评估平台上提供更现代的类似器件、我们会推荐这些器件。 或者、如果我们  现在无法解决您在 DXP 中遇到的问题、我们可能会寻求以其他方式为您提供支持。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    它是一台 Windows 10计算机。  我刚购买它来评估 DAC8811。  如果不再支持此套件、为什么要升级此套件?  是否有其他平台可用于交换此平台?  没有其他人会遇到此问题并解决 Windows 10的问题?  请告诉我可以做些什么来解决这个问题。

    谢谢、

    Dexter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您能否验证设备管理器中是否识别到该设备? DXP 软件(和 MMB0控制器)的主要限制是、Windows 10要求驱动程序具有"数字签名"。  遗憾的是、MMB0不可能实现这一点。  有一个解决方法、但它有点... 差劲  您可以在 Windows 10中禁用驱动程序要求、然后重新启动 PC。  对于该会话、驱动程序是可用的、但您必须在重新启动 PC 后重复这些步骤。 此处详细介绍了这些步骤。

    请告诉我是否检测到驱动程序以及这些步骤是否对您有效。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    驱动程序已按设备管理器中所示加载、但仍会显示相同的错误消息。  

    谢谢、Dexter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    如果您愿意、您可以尝试其他一些操作:

    1.是否可以安装 NI-VISA 库14.0.1?

    我已经看到、这会产生影响。

    2.也请以管理员身份启动 DXP。   

    注意:您仍需要执行重新引导技巧以确保加载驱动程序。

    谢谢、

    Paul