This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B19EVM:ADC 未显示所有输出

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948591/ads58b19evm-the-adc-is-not-showing-all-the-outputs

器件型号:ADS58B19EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58B19

尊敬的所有人:

我们使用的是 ADS58B19评估板。 为了进行测试 、我们将向 SMA 连接器 J19引入一个1.5Vpp 的20MHz 正弦信号作为时钟输入、并向 J6 SMA 连接器引入另一个4MHz 和9dBm 的正弦信号作为 ADC 的输入信号。 电路板的电源为3.3V、工作时消耗的电流约为0.39A。

为了正确查看数据以及电路板数据表中所述的数据(2.2.4:数字输出部分、第13页)  

我们安装了一个 AVC16244缓冲器、使用逻辑分析仪通过 J5连接器的引脚从 D0到 D13获取数据。 在检查连接器 J5引脚6至32处的输出后、我们得到一些输出始终为低电平、其中一个始终为高电平。 大多数输出与最低有效位匹配、我们期望它们是变化最大的输出。  

下图是我们在逻辑分析仪中获得的输出:

可以看出、除 D4始终为高电平外、D0至 D6以及 D9的所有输出均为低电平。

在检查这些信号后、我们看到它们已经与缓冲器的输入中的信号类似、因此我们假设已正确安装了电路板和缓冲器的原理图。 逻辑分析仪也工作正常。

你们中是否有人知道这为什么不能正常工作? 我们开始认为跳线配置可能是一个原因、我们按照电路板数据表的表1 (第4页)中所示对其进行设置、该配置是否正确以获得 J5的输出?

提前感谢您。

此致、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的联系。

    您能否共享您的 GUI 配置文件和屏幕截图、以便我们进一步处理此问题?

    此致、

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    这就是 GUI 现在的样子、我没有使用太多、因为它看起来不会影响电路板的功能、即使我在 TI 的软件中单击某些配置(例如断电)、逻辑分析仪中的输出也不会改变。 我认为软件已正确连接到电路板、因为我没有收到器件通信故障错误。

    很抱歉、我没有阅读任何有关配置文件的内容、也没有使用配置文件、是否在用户指南的某处提到过?

    非常感谢您的回复、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的分享。

    USB 端口连接正常时似乎出现问题。 请尝试:

    1.通过 Windows 设备管理器检查连接,并确保驱动程序已正确安装和设置。

    2.关闭电源,然后检查电流以确保其正常工作

    3.切换到 LVDS 以检查我们是否获得基线测量

    同时,我会进一步研究这方面的问题。

    此致、

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我检查了器件管理器、ADC 显示如下:

    正确吗? 我尝试使用 Windows 更新驱动程序、但似乎已经安装了最佳控制器。

    在 ADS 软件的文件夹中、我找到了一个名为 DPInst 的可执行文件、但我运行了它、在被询问是否允许此应用程序在 Windows 下进行更改后、没有发生任何其他情况。

    谢谢、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    让我来看看这一点。 我将在一周内回复您、并就此提供更明确的答案。

    最棒的

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    好的。

    谢谢、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我们最终使其正常工作、我是否应该单击"此解决了我的问题"按钮?

    感谢您的关注、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的更新。 我们将继续、关闭我们一侧的线程。  

    -Kang