This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:IC 更换

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8167, ADS8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943850/ads8168evm-pdk-ic-replacement

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8167ADS8168

大家好、

我正在寻找适用于 ADS8167的 EVM。

是否可以使用 ADS8168EVM 替换 IC (ADS8167)?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、ADS8168和 ADS8167是引脚对引脚兼容的。  如果您使用软件 GUI、则需要将 Sampling Rate (采样率)设置为500kSPS 或更低。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答。

    如果使用 GUI 将 ADS8168EVM 设置为 SPS=500kHz、它的运行验证是否与 ADS8167相同?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、如果在 EVM 上以500kSPS 的速率运行 ADS8168、则您将获得与以500kSPS 的速率运行 ADS8167同等的性能。

    此致、
    Keith