This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:CS 处于高电平时的 DRDY/DOUT 状态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944457/ads124s08-drdy-dout-state-when-cs-is-high

器件型号:ADS124S08

大家好、

在这里了解您很高兴。 我们发现 、有时 DRDY/DOUT 信号将跟随 CS 信号、您能否帮助检查这种情况是否正确? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当 CS 处于高电平时、DOUT/DRDY 将进入高阻抗状态。  在所示的情况下、我假设 DOUT/DRDY 引脚从外部上拉为高电平、以防止 CS 处于高电平时引脚悬空。  如果从 DOUT/DRDY 发出的最后一个位值为低电平、则将 CS 拉为低电平将显示 DOUT/DRDY 处于低电平。  这是正常行为。

    没有通信时 CS 切换的具体原因是什么?  是否使用此方法检查转换结束?  如果轮询 DOUT/ DRDY 以完成新转换、则必须在上次读取数据后强制 DOUT/ DRDY 引脚处于高电平状态、以强制最后一位的 DOUT/ DRDY 输出处于高电平状态。  这可以通过使用寄存器的 RREG 命令来实现、其中寄存器中的最后一位设置为高电平。  请参阅 ADS124S08数据表中的第9.5.5节。

    此致、

    Bob B