This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508EVM:DAC80508 EVM 软件 LabView 文件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944439/dac80508evm-dac80508-evm-software-labview-files

器件型号:DAC80508EVM
主题中讨论的其他器件:DAC80508

您好!

我正在使用 DAC80508评估模块开发自动调谐程序。 您是否会向我提供评估模块软件的 LabView 设计文件? 这对我非常有用。 我正在使用 LabView 2015。

谢谢!

此致、

米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihail、

    遗憾的是、我们不会将 EVM 软件源代码公开。  但是、如果需要、您可以发布有关配置器件的任何特定问题。  我们很乐意提供这方面的帮助。

    谢谢、

    Paul