This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:耦合效应

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC12D1600RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942804/adc12d1600qml-sp-coupling-effects

器件型号:ADC12D1600QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12D1600

我正在查找有关 VIN (I +/-)和 VIN (Q +/-)引脚之间耦合效应的数据或信息。

我的客户计划使用不同的信号类型来驱动 I 和 Q、并想知道耦合电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我假设您是指通道间隔离。 我可以在实验室中为您测试这一点、但我需要更多信息。

    应用使用的采样率和模拟输入频率范围。

    将使用或对 ADC 进行寄存器写入的任何其他特定设置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    采样率= 1600MSPS

    模拟频率范围为880–1520MHz

    模式为非 LSPSM 1600 MSPS

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    感谢您提供相关信息。

    我将在该频率范围内返回一些隔离数据。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我有 ADC12D1600的测量值。 请参见随附的。

    但是、如果有特殊需要、我必须订购1600QML EVM。

    此外、数据表中已经有一些此数据。  

    请访问 advise.e2e.ti.com/.../ADC12D1600RF_5F00_Crosstalk_5F00_Measurements.docx

    Thx、

    Rob