This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP1000:VSP1000输入电流它如何影响 CCD 信号

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951213/vsp1000-vsp1000-input-current-how-does-it-affect-the-ccd-signal

器件型号:VSP1000

您好!

我已设置646K 欧姆 RISF 电阻器、根据其输入电流、输入电流为0.408mA。 而带宽电阻器为56K、可提供260MHZ。

当我施加来自 CCD 的信号一段时间后、我获得适当的信号、无论施加到缓冲器输入端的任何信号都将出现在缓冲器输出端。

但有时我的输出信号显示为输入的一半、或有时显示的是三角形波形、而不是直饱和线。

ISF 电阻器在其中是否发挥任何作用?

如果我增加了输入电流、它会解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您在1块板或多块板上看到这种行为了吗?

    如果是单板、您能否检查是否存在任何焊料短路或与组装相关的问题?

    我与 VSP AFE 的设计人员进行了核对、他提到 VSP1000是模拟输入/模拟输出芯片、因此您可以观察到输出信号有时工作正常或有时产生一半的输入是不合理的。

    我们不确定更改 ISF 电阻是否有助于解决该问题。 您可能会尝试运行该实验并检查它是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个电路板上的 YA。