This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:1kHz 左右的输入电压/电流噪声

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7222, AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950544/afe7225-input-voltage-current-noise-around-1khz

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件:AFE7222

大家好、团队、

我与一位希望将 AFE7225或 AFE7222用作其示波器应用的 ADC 的客户合作(他们还需要 DAC、并且更愿意选择单个集成选项)。 我们正在寻找一些有关1kHz 时输入噪声的其他信息。 我知道高速 ADC 通常不会在其数据表中包含大量低频噪声信息、但我希望我们可能会有一些额外的数据、以便对预期噪声有一些深入的了解。 即使您无法提供实际测量值、任何注释也会很有帮助-例如、如果您希望噪声性能在高/低至100kHz 时恶化、那么这会有所帮助、或者如果您希望噪声在10s 的 UV 中出现、这将是另一个危险信号。  提前感谢!

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon:

    正确的做法是、通常不会在高速 ADC 上测量此类低频偏移下的噪声性能。  该器件将具有一些1/f 闪烁噪声、这些噪声会在极低的偏移下降低噪声性能。  我没有可量化的数字。

    请查看图6-1中的数据表作为示例。  您可以看到1/f 噪声在直流附近上升的提示。  请注意、这里还有一个真正的直流分量"杂散"。  该图中的 RMS 本底噪声约为-105dBFS。  1/f 噪声升高一位、达到大约-102dBFS。  对于该捕获、直流分量约为-92dBFS。  简而言之、会产生一些影响、但100kHz 仍然足够高、我认为1/f 噪声不会产生很大的影响。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    感谢您的回复。 但是、我想澄清一点:

    "100kHz 仍然足够高、我不认为1/f 噪声会产生很大的影响。"

    在1kHz 频率下、情况如何? 很抱歉、我真的只是用100kHz 作为示例、说如果已经很糟糕、那么在1kHz 时可能会更糟、这是他们的目标频率。 示波器将经历从直流到1MHz 的宽信号范围、但对于客户来说、尽早达到1kHz 的低噪声非常重要。 我相信他们有一些非常具体的用例。 我正在研究用于信号链的超低噪声 JFET 前端解决 方案、但我想确保高1/f ADC 噪声不会使其完全没有影响。

    -102dBFS ->幅度= 0.000007943282347242822 fs、乘以2V 满量程范围 、即可得到15.886uV 的噪声。 然后、您是否只需除以 sqrt (1kHz)即可获得~502nV/rtHz 的噪声? 或者、我是不是以错误的方式接近它?

    提前感谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    再次点击该主题、您能否确认上述计算是否正确? 如果 AFE7225 1/f 噪声过高、我们需要尽快开始探索其他 ADC 选项。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon:

    我认为计算是关闭的、因为 FFT 的 bin 大小不是从图中的值计算得出的。  很难从数据表图中确定 FFT 的 bin 大小、因此我基于65MSPS 下的 SNR 性能进行了计算。

    我计算了标准化为1Hz 带宽的 NSD。  然后、我根据满量程电压转换为电压。  这些计算揭示了大约37nV/rtHz 的 RMS 本底噪声。  这是平均本底噪声。  我们假设1/f 噪声会使 SNR 降低3dB、这是由于频率非常低。  噪声电压会降低至大约52nV/rtHz。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应和计算 RJ! 我将与客户分享此信息。

    此致、

    Jon