This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7886:采集时间

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943634/ads7886-acquisition-time

器件型号:ADS7886

您好!

我们的客户正在尝试为来自传感块的500kHz 12位4.096V 满量程信号开发 AD 转换电路。

它们需要>1MSPS、>12位、串行接口、小型 PKG、低功耗 SAR ADC。

选择了 ADS7886、但采集时间需要350nsec、转换时间需要800nsec、它看起来有点太长、无法精确检测所有事件。

另一方面、LTC2311将每个参数指定为38nsec 和161nsec。

您能向我们推荐 TI 的合适 ADC 器件吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    ADS7886采样时间包含在转换时间中、但不会增加。  请查看图1和第15页第8.4.1节"正常运行"开始的文本。  使用20MHz SCLK、您可以使用该器件实现1MSPS 吞吐量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的快速回复。

     

    我们已解决客户的问题、并继续在其新项目中获取 ADS7886的 DIN。

    采集时间和转换时间是数据接口处理块中的参数、无需添加模数转换过程。

    因此、它们可以在20MHz 系统时钟下获得1MHz (最大值)连续方波输出数据。

     

    此致、

    Mochizuki