This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:外部时钟上升沿

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942771/ads6125-external-clock-rising-edge

器件型号:ADS6125

团队好、我们想确认从外部时钟上升沿(54MHz 时钟)到何时可以在 FPGA 中采样输入数据的可接受时间范围?

感谢您的意见。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们将需要更多信息。 该外部时钟是否用于为 ADC 和 FPGA 计时? 如果是、这些时钟之间是否存在延迟? 这是 CMOS 还是 LVDS 模式?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、ADC 和 FPGA 都使用时钟。 我们不希望在为 ADC 提供的时钟与 FPGA 使用的相同时钟之间出现延迟、而是处于 LVDS 模式。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我估计、如果使用上升沿、您将具有5ns 的设置时间和2ns 的保持时间。 这将是在 CLKOUT 下降沿上从 ADC 计时的数据。 如果需要、有几个寄存器设置可让您调整此时序。

    此致、

    Jim