This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:数据表中的引脚编号描述不匹配

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951210/afe7225-pin-number-description-not-matching-in-datasheet

器件型号:AFE7225

尊敬的 TI 支持团队:

在 AFE 数据表 中、图2-2和 表2-2中提到的引脚名称不匹配。 请告诉我哪一个是正确的、我们需要在设计中遵循哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用两种不同的模式:串行 LVDS 或并行 CMOS。  图/表2.2引用了 LVDS 接口。  图中的引脚名称是准确的。  该表也是准确的、但有点令人困惑、因为此处也列出了 CMOS 名称、而这并不是必需的。

    -RJH