This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:模拟输入电压?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951299/ads7924-analog-input-voltage

器件型号:ADS7924

在数据表的绝对最大值表中、绝对最大值列为300mV。

应该将其改为加+300mV 吗?

输入对 GND 和 VDD 二极管均剃毛、对吧?

此外、在未上电时是否存在对输入引脚施加偏置的风险?  正向偏置钳位二极管是一个明显的风险。  还有事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在绝对最大值表的"模拟输入电压"行中存在错误。  您怀疑正确的范围是: (GND-0.3V)至(AVDD+0.3V)。

    根据规格、我们可以推断、从输入到电源和 GND 都有 ESD 单元。  流经这些二极管的电流不得超过表中的+/-10mA 额定值、如果预计事件会定期发生、我们建议将电流限制在低得多的水平。

    如果在 AVDD 悬空时向输入端施加电压、AVDD 将从输入电压进行自供电、而 AVDD 引脚将大约处于低于输入电压的二极管压降。 如果 AVDD 引脚在未通电时具有接地的低阻抗、则输入电压将导致二极管导通、并且电流需要限制为<10mA。