This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:使用自定义 Python 代码编写脚本

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950930/tx7332evm-scripting-using-custom-python-code

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332

大家好、我正在尝试使用 EVM 安装程序附带的 Python 文件、位于:TX7332 EVM\Scripts 下

我无法使用以下函数从寄存器进行读取或写入: TX7332 EVM.py 文件中的"write_register""read_register"、

在启动类时、似乎没有使用正确的 PortNumber。

如何获得正确的器件端口号并使用这些功能来操作器件?

我的源代码非常简单、并随附在后面。  

 

导入 TX732_EVM

def main ():
I = TX732_EVM.Device_GUI ('TX732_TEST'、float (3370))
I. WRITE_register (1、1、int (255))
REG=i.READ_register (1、1)
如果
__name__="__main__",则打印(reg):
MAIN () 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan、您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    由于器件 TX7332受到选择性披露、我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?