This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:需要知道它是否正确

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943792/afe4404evm-want-to-know-witch-one-is-true

器件型号:AFE4404EVM

我已经购买了 AFE4404EVM 广泛并创建了平台。

但我尝试使用 示波器测量信号的硬件。

但我无法检查 TX1~3、INM 和 INP 信号是否正确、因此压扩可以为我提供一些信息?

谢谢、

请注意、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    很抱歉,我无法清楚地理解你的问题。

    是否要探测电路板上的 TXN、INP 和 INN 信号?

    如果是这种情况、您可以检查 J4连接器上的 TXN 信号。

    对于 INP 和 INN 信号、您可以使用 L1或 J4连接器。

    请参阅用户指南文档第11.3节中的 AFE4404EVM 原理图。