This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速 TTL A/D 转换器

Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951250/high-speed-ttl-a-d-converter

主题中讨论的其他器件:ADS7038

尊敬的所有人:

我正在寻找一款能够将模拟值(电压为0-10V 或电流为4-20mA)转换为11位 TTL 信号和奇偶校验位的器件。 您建议我做什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 ADS7038。  它是一款12位1MSPS 器件、可在高达5V CMOS 逻辑电平下运行、这通常是 TTL 要求的超集。