This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:afe4404、采用 sfh7072机械排列#39;s

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943781/afe4404-afe4404-with-sfh7072-mechanical-arrangement-s

器件型号:AFE4404

你(们)好  

我使用的是 afe4404和 sfh7072、通过手指获取良好的数据、 使用相同的寄存器设置开始在手腕上工作、只有在我非常紧地佩戴腕带时、它才起作用。我的问题是、我需要在传感器与手腕之间提供的距离或我需要在传感器与手腕之间添加的任何其他材料、以及如何佩戴腕带 轻、正常、紧密或非常紧密或任何其他基本手腕设置。

谢谢、此致、

Anto

这是我通过这些寄存器设置获得的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安藤您好!

    您所连接的寄存器设置和波形没有经过。

    您可以再次附加它们吗?

    我不是机械设计方面的专家、不能就手腕传感器距离提供任何建议。

    通常、我们注意到手表必须贴合、并且不能太紧才能获得高质量的 PPG 数据。