This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:DDC 块延迟

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949421/ads54j69-ddc-block-latency

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

尊敬的 TI 支持:

器件数据表第12页表7.8时序特性指出、数据延迟(1):ADC 采样数字输出是数据延迟+抽取滤波器延迟+ tPDI 的组合、而"抽取滤波器延迟"未包含在表中的图中。 因此,我想获得这个"抽取滤波器延迟"图(我肯定在数据表中找不到,在 ADS54J60数据表中也找不到2倍抽取的情况;)。

感谢您的回答

-吉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    我正在检查设计、并将就此与您联系。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    此延迟尚未经过测量、从我从设计团队那里收到的数据来看、这并不是一项容易完成的任务。

    此致、

    Jim