This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274 PDK 固件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943912/ads1274-ads1274-pdk-firmware

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件: ADS1278ADCPro

你(们)好

在 将 MMB0编程为 python libusb 数据 采集系统时、能否获取 ADS1274 PDK 固件。 我将板设置为运行与 python 的通信。

谢谢你

开发人员 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1278EVM-PDK-SW 下载中包含 EVM 固件。  (ADS1278是 ADS1274的8通道版本、代码几乎相同。)

    https://www.ti.com/tool/ADS1278EVM-PDK

    安装插件后、您可以在以下目录中找到源代码。

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\SOURCE\fW

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用