This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:输入过驱

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947147/ads54j60-input-overdrive

器件型号:ADS54J60

ADS54J60数据表指定了1.9Vp-p 差分的满量程输入、 INA 或 INB_P/N 引脚上允许的绝对最大直流电压为-0.3V 至+3.0V、图3.7中还给出了400MHz 以上频率的输入降额曲线、 我的一位客户担心 ADC 输入过驱动会造成损坏。 他预计过驱条件为~10%占空比。

问题:ADC 输入的最大安全输入值是否介于0dBFS 输入和3VDC 绝对最大上限之间?

问题是、该值是否受数据表中表3.7的影响?

问题:表3.7是否意味着在高于曲线的情况下运行时会出现性能下降、即压摆率快、或者会发生损坏?

问题:假定存在高于满量程的可接受振幅,是否有任何与过驱动输入放大器/ADC 相关的恢复时间?

谢谢

恭敬地

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我们将对此进行研究。 他们为什么要在饱和模式下运行该器件? 数据将严重失真。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    它们不会、

    其目标信号的振幅相当低、但它包含占空比为10%的高振幅突发。 它们希望使信号衰减到足以保护 ADC 免受高振幅突发的影响、同时最大程度地提高所需信号的 SNR。

    谢谢

    恭敬地

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我正在与设计团队进行核实。 可能需要几天时间才能得到答案。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    这些输入上的电流驱动是多少?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果 ADC 引脚中的直流输入电阻与 VCM 之间的阻值为600欧姆、如数据表图58模拟输入网络中所示 、则最大电流将限制为+/- 1.5mA

    如果 VCM 的直流输入电阻为0欧姆、则最大驱动电流将限制为+/-7.9mA

    恭敬地

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    对于带限信号、存在峰均值。  您知道 这种峰值功率是多少 以及它在使用寿命中的持续时间是多少吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我还没有从客户那里听到过、我只想问他们的问题、他们希望损坏点知道需要拨入多少衰减、损坏点是平均功率还是峰值功率?  他们可能看到的大信号可能小于10%的占空比。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我没有从设计中收到任何有关这方面的新信息。 如果您希望保证不会损坏器件、我建议不要超过数据表限制。

    此致、

    Jim