This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:对齐 FPGA 中 JESD204b RX IP 的数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943490/adc32rf45evm-aligning-the-data-from-jesd204b-rx-ip-in-fpga

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45LMX2582

你好,先生

我们正在将数据传输到 polarfire FPGA。

输入射频频率为150MHz

到 ADC 的时钟来自 LMX2582

内部时钟频率为1536MSPS

LMFS 值为8224

根据这些设置,我们将从 JESD204b RX IP (位于 FPGA 中)输出获取数据。

每个数据都是32位

您能建议我们从这四个通道重建原始数据吗?

采样数据如何提供所有通道。

请帮助我们重建来自 JESD204b IP (FPGA)的数据。

谢谢

Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Roja Veereddy、

    数据表中的表5显示了 DDC 旁路8224 LMFS 模式的帧格式。 这里显示了一个帧、它是16位宽。 当您从 JESD IP 接收32位宽的数据时、它应该包含两个帧。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生

    对此我有一个疑问。

    我们如何从这4个通道重建 ADC 数据。

    哪个通道将首先出现、它将采集多少个样本、以及如何重建数据的采样序列。

    请帮助我们解决这一问题。

    谢谢你

    Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、

    在帧格式表示法中 、A0、A1、 A2 和 A3 按采样顺序排列。  

    对于通道 A、采样顺序为通道0 (DA0)采样(表示为 A0)、后跟  通道1 (DA1)、2 (DA2)和3 (DA3)的采样(A1、A2和 A3)。  

    对于从通道 DB0到 DB3的通道 B 而言、这是相同的方式。

    在一个通道中的每个帧内、每个14位样本分布在两个八位位组中。 第一个八位位组具有8个样本 MSB 位、即[13:6]。 第二 个八位位组有6个 LSB 位、即[5:0]、后跟2个零(00)。

    此致、

    Vijay