This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:在此评估模块中基于 Arria 10进行编码

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950839/tsw14j57evm-coding-on-the-arria-10-in-this-evaluation-module

器件型号:TSW14J57EVM

大家好、对于我的高级 Capstone、我有一个利用 TSW14J57EVM 的项目、该项目使用 Arria 10 FPGA。 我的教授已经拥有此设备。 我对如何更改固件和对 FPGA 进行编码有疑问。 似乎 Arria 10可以使用英特尔的 Quartus Prime 进行编码、但订阅成本高达4000美元、这是高级 Cape 公司无法承受的。

我们想知道 TI 的某个人是否能帮助我们找到另一种方法、我们可以用更便宜的方式、甚至免费的方式在 FPGA 上进行编码? 这可以是使用云或其他编码套件的任何内容。 任何想法对我们都是很好的。 一切都依赖于能够在此评估模块上更改 FPGA、因此感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我认为 Altera 有30天的试用版、您可以免费下载。 我建议您联系英特尔、了解他们可以提供哪些服务。 遗憾的是、我们无法提供任何服务。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可能会最后联系英特尔。  

    您对英特尔的 DevCloud 有什么了解吗? 我认为它用于在线项目、您可以在其中远程使用 FPGA。 我想知道我是否可以将我在 DevCloud 上创建的文件传输到我拥有的 FPGA。  

    如果您对此有任何了解、请告诉我!

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这是什么。 从未使用过。