This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:配置 ADS1018数据速率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939639/ads1018-q1-ads1018-data-rate-configure

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1018

大家好、

降低 ADS1018数据输出速率可有效降低噪声。 现在、客户将数据速率设置为250sps。 通常、每4ms 输出一次数据。 他们在5ms 任务期间定期读取数据、并发现采样值不稳定、这意味着转换不成功。 当每10ms 读取一次数据时、数据是稳定的。

但是、当它们将速率设置为490sps 时。 理论上、转换应每2.04ms 完成一次。 在5ms (5ms 应该足够了)定期读取任务、但采样值仍然不稳定!

高于正常行为吗?

您对此有什么意见吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    对于 ADS1018、您在运行器件250SPS 至490SPS 时看到的噪声量差异不应太大。 根据我的经验、如果输入电压上的噪声较低、我会认为两个数据速率是相似的。

    客户可以在两种模式下共享数据吗? 我希望能够获取十六进制值的 ADC 数据、而不是任何转换值。

    我猜客户的数字读数有问题。 如果器件以连续转换模式运行、那么读取数据的最佳方法是保持/CS 为低电平并使用数据表中图13和14中的32位数据传输周期。 然后、它们可以使用 DOUT/ DRDY 转换低电平作为中断来读取数据。

    如果他们只是等待一段时间来读取数据、那么问题是新的转换完成将中断数据读取。 如果控制器正在读取数据、该数据将被新数据中断。 如果新的转换在数据读取的末尾附近完成、这可能会像噪声一样出现。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    有一段时间没有收到您的反馈、因此我想检查一下您的客户在 ADS1018上遇到的问题。 在我的上一篇文章中、我建议这个问题可能是 ADC 读取的时序问题。

    我现在要关闭这个线程。 但是、如果您的客户仍有问题、请将问题发回、我们可以继续处理此问题。


    吴约瑟