This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066EVM:无法与 LMP92066EVM 评估板通信。

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066EVM, USB2ANY, LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941317/lmp92066evm-can-not-communicate-with-lmp92066evm-eval-board

器件型号:LMP92066EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMP92066

我无法使用 GUI 连接到 LMP92066EVM。 我已经尝试恢复 USB2ANY 软件版本、如下所述: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/697762?keyMatch=LMP92066EVM&tisearch=Search-EN-support

在我降级到支持页面中提到的 V1.18后、我收到带有"未知"当前版本的 USB2ANY Explorer 软件的错误、并且无法控制 USB2ANY 为电源轨供电。  

如果我更新 USB2ANY 上的固件、我可以打开 USB2ANY 电源、但无法与 LMP92066EVM 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您从 LMP EVM 上断开 USB2ANY 的连接、是否可以无误地启动软件?

    如果您恢复到 V1.18、然后启动 LMP92006EVM 软件(不是 USB2ANY Explorer)、那么您可以连接吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在第一种情况下、我会得到该误差。

    在第二种情况下、我无法与 EVM 通信。 我在电源轨上具有随机电压。 至少、使用更新的 USB2ANY 固件、我可以设置电压轨并在 EVM 上具有稳定的电压。  

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMP92066EVM GUI 需要较旧的固件。  通过将 USB2ANY 连接到 USB2ANY Explorer 软件、您已将 EVM 更新为最新版本。  我不建议您将相同的 USB2ANY 与 USB2ANY Explorer 软件和 LMP92066 GUI 互换使用。

    您能否使用另一个帖子中的过程回滚固件、然后启动 LMP92066EVM GUI? (请勿启动 USB2ANY Explorer)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    我再次尝试刷新固件(未启动 USB2ANY Explorer)。 USB2ANY 板不为 EVM 板提供3.3和5V 电压。 我仍然无法通过 GUI 进行通信。 GUI 中是否缺少启动过程/升压?

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您测试3.3V 和5V 时、是否将其连接到 LMP92066EVM?   

    让我们尝试通过移除 J3、J4和 J5跳线来隔离这两者、然后重新启动 LMP92066EVM GUI。  测量这两个跳线接头上的引脚3上的电压。  如果您仍然看不到3.3V 和5V、则必须是 USB2ANY、而不是 EVM。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    我在5P0电源轨上获得大约~180mV 的电压、在3P3电源轨上获得大约0V 的电压。 USB2ANY 在固件降级之前提供了适当的电压、但我必须使用 Explorer 软件将其导出为 EN。 EVM GUI 中是否有等效项?

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    为了更清楚地说明、我在 USB2ANY 板上分别在 TP1和 TP4上获得5V 和3.3V 电压、但输出开关 U2和 U5上的使能线为低电平。 如何将这些设置为高电平?

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    5V 和3.3V 电压轨在启动时禁用、并且只能通过软件启用。  在这种情况下、LMP92066EVM GUI 应在启动时启用电源轨。  可能会启用电源轨、但会将电源短接至较低的值。  

    让我们尝试两个实验:

    1.如果它们未打开、请断开 LMP92066EVM 的连接、然后从 PC 上断开 USB2ANY 并重新连接。  在不将 LMP92066EVM 连接到 USB2ANY 的情况下启动 EVM 软件。  请测量开关 U2和 U5输出端的电压。  如果开关的输出没有变化、则可能是 USB2ANY 损坏。 如果它们确实打开、请尝试下一个测试。

    2.能否按照我在上一帖子中所述移除 EVM 上的跳线、然后确认导轨是否在连接 LMP92066EVM 的情况下打开。  如果它们没有、则 EVM 必须将它们短接。  如果它们确实打开、请尝试连接 J3-5跳线并查看它们是否关闭。  如果是、我们仍然可以假设 LMP92066EVM 出现了问题。   

    如果我们怀疑 EVM 有问题、我们可以尝试连接外部电源并测量电源上的电流负载、以帮助确定怀疑是哪个电源。

    此外、您是否在 LMP92066的输出端添加了电容器? C1-4?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    感谢您的建议。 我尝试了步骤1、U2和 U5开关未打开。 我还去了、从评估盒中取出了新的 USB2ANY、结果相同。 GUI 可能不是最新版本? 此外、我运行的是 Windows 10。

    请参阅随附的照片并提出建议。


    谢谢、  

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、感谢您分享这张照片! 我看到您处于仿真模式。  当 GUI 中存在与硬件相关的错误时、将启用此模式。  通常、下次启动 GUI 时、GUI 将保持在仿真模式、您必须使用调试选项退出模式。   

    请进入 Debug>Simulation 以初始化硬件。  此 GUI 会自动 ping 所有 I2C 地址、因此如果 EVM 配置不正确、您可能会看到弹出窗口、但至少会施加电源。

    请尝试一下。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    那是可行的。 谢谢!

    戴维