This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:读取多个 RTD#39;s

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1282-SP, ADC128S102QML-SP, LMP2012QML-SP, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949882/ads1278-sp-read-multiple-rtd-s

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1282-SPADC128S102QML-SPLMP2012QML-SPOPA333

大家好、

你好。

我们的客户正在考虑使用 ADS1278-SP 读取 连接到它的三个2线 RTD。 由于该器件未进行多路复用、该器件是否可以进行多路复用? 是否可以同时测量这些 RTD?

他的问题是将电流提供给 RTD。 在多路复用 ADC 中、内部电流源按顺序拉至每个通道。

如果此用例无法使用此器件、我们是否有任何 可与 RTD 配合使用并具有外部基准和 CAN 拉电流的 RAD 硬 ADC?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    ADS1278-SP 内部有8个同步采样 ADC、因此可以同时对多达8个通道进行采样。  每个输入都可能需要一个输入放大器驱动器、并且没有用于直接连接 RTD 的内部电流源;这需要在外部电路中实现。

    我知道的唯一其他耐辐射精密 ADC 是 ADS1282-SP 和 ADC128S102QML-SP。  

    ADS1282-SP 是另一款24b ADC、包含内部 PGA 放大器、2通道多路复用器、可直接连接到 RTD。  但是、它仍需要外部电流源。  此外、它内部只有一个 ADC、因此对于同步采样、您需要其中3个 ADC 以及外部电流源。

     ADC128S102QML-SP 是一款12b SAR ADC、包含一个8通道多路复用器、因此、如果客户不需要同步采样、可以选择使用该器件。  它还需要 RTD 的外部电流源以及输入放大器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith!

    您提到了外部电流源。 您是否对任何最好使用防辐射的外部电流源有建议?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    查看 OPA333数据表、图20。  这是一个有关如何构建精密电流源的良好示例。  虽然 OPA333不支持防辐射、但类似的 LMP2012QML-SP 现在和现在都可以用于类似的电路。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Keith!

    仅供将来参考此 TT 的人员参考。 上述器件的航天级型号如下:

    ADS1282-SP
    ADC128S102QML-SP
    LMP2012QML-SP

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Art!